NumMinorGridLines 属性

XAxis 和 YAxis 对象的成员。
返回或设置副垂直网格线或副水平网格线的数量。读/写。长整型。
副网格线将在主网格线之间显示为间隔均匀的虚线,其颜色与主网格线相同。
副网格线的数量限制在 0 - 10 之间。
语法
axis
.
NumMinorGridLines
[
= 值
]
其中
xaxis
- 是一个 XAxis 对象,或是一个对 XAxis 对象求值的表达式。
XAxis 对象的 NumMinorGridLines 属性控制垂直网格线。
值
- 是一个长整型的参数,指定要显示的副网格线的数量。可能的范围是 0 - 10。
备注
如果 DisplayGridLines 属性为 false,则 NumGridLines 属性将不起作用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal