ScaleAsPercent 属性

返回或设置一个值,该值决定 YAxis 缩放比例是按数据百分比还是实际值表示。读/写。布尔型。
语法
yaxis
.
ScaleAsPercent
[
= 值
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
值
- 是一个布尔值,用于确定 Yaxis 是按百分比还是按实际值进行缩放。
  • True
    。按数据的百分比缩放
  • False
    。按实际值缩放
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal