CustomMaxOption 和 CustomMinOption 属性

返回或设置趋势对象获取要显示的数据值范围的方式。读/写。自定义。
该范围可以针对每支笔进行指定、从实际数据得出、或为图表进行自定义。
语法
yaxis
.
CustomMaxOption
[ =
mmo
]
yaxis
.
CustomMinOption
[ =
mmo
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
mmo
- RSTcustomMinMaxOption 类型的常量,用于指定 RSTcustomMinMaxOption。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal