NumDecimalPlaces 属性

返回或设置显示在 y 轴刻度上的小数位数。读/写。长整型。
语法
yaxis
.
NumDecimalPlaces
[
= 值
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
值
- 是一个长整型的参数,指定小数点后显示的位数。范围是 0 到 8。
备注
当 YAxis 的 DisplayScale 属性为 False 时,此属性不起作用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal