ScalingLine 属性

返回或设置 ScalingOption 属性设置为 rstLineScale 时将控制图表比例的笔。读/写。长整型。
语法
yaxis
.
ScalingLine
[
= 值
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
值
- 是长整型参数,指定控制范围的笔的编号。笔的编号从 1 开始,而非从 0 开始。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal