在对象浏览器中查看对象

VBA IDE 对象浏览器可以查看工程中对象库的属性、方法和事件。可在“视图”菜单下使用对象浏览器。
要查看 SE Client 对象的属性、方法和事件:
  1. 在
    Microsoft
    VBA IDE 中,从菜单中选择
    视图
    >
    对象浏览器
    。
  2. 在
    对象浏览器
    窗口的
    库
    列表中,选择
    AxTrendLib
    。
  3. 要查看属性、方法和事件,单击窗口
    类
    部分中的趋势对象。
  4. 要显示属性、方法或事件的帮助,在
    成员
    部分中,单击属性、方法或事件,然后按 F1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal