CustomMaxName 和 CustomMinName 属性

从趋势对象所用的容器读取值,以返回或设置运行时的显示范围。读/写。字符串
设置 MinMaxOption 为 rstCustomMinMax,设置 Custom Min 和/或 Max Options 为 rstCustomMinMaxTag。
语法
yaxis
.
CustomMinName
[ = 名称
]
YAxis
.
CustomMaxName
[ = 名称]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
名称
- 是一个字符串类型的参数,指定标签的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal