ScalingOption 属性

返回或设置图表上的线条将要缩放的方式。读/写。常量。
可选方案有:每支笔使用自己的缩放范围、所有笔被设置为相同的缩放范围、或所有笔使用 ScalingLine 属性确定的笔的缩放范围。
语法
yaxis
.
ScalingOption
[
= 选项
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
选项
- 是 RSTscaleOptions 类型的常量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal