DisplayScale 属性

XAxis 和 YAxis 对象的成员。
返回或设置是否在图表上显示刻度。读/写。布尔型。
语法
axis
.
DisplayScale
[
= 状态
]
其中
axis
- 是一个 XAxis 或 YAxis 对象,或是一个对 XAxis 或 YAxis 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示轴图例。
  • False
    。不显示轴图例。
备注
对于标准图表样式,x 轴刻度是直线。对于 XY 图样式,x 轴代表一个变量。
y 轴刻度是显示最小值、最大值和每个网格线处的值的列。
趋势图表可以根据时间绘制值,也可以根据所选的笔绘制值。在标准线条图表中,每支笔都将按时间绘制。
tx_TimeSpan
  • 在 Trend 属性的“常规”选项卡上设置图表样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal