NumGridLines 属性

XAxis 和 YAxis 对象的成员。
返回或设置主垂直网格线或主水平网格线的数量。读/写。长整型。
主网格线的数量限制在 0-30 之间。
语法
axis
.
NumGridLines
[
= 值
]
其中
axis
- 是一个 XAxis 或 YAxis 对象,或是一个对 XAxis 或 YAxis 对象求值的表达式。
YAxis 对象的 NumGridLines 属性控制水平网格线,XAxis 对象的 NumGridLines 属性控制垂直网格线。
值
- 是一个长整型的参数,指定要显示的网格线的数量。
备注
如果 DisplayGridLines 属性为 false,则 NumGridLines 属性将不起作用。
tx_GridLines
在“趋势”属性的“X 轴”和“Y 轴”选项卡上设置网格线选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal