PercentIsolation 属性

返回或设置当图表显示独立线条时图表上线条之间的距离。读/写。长整型。
语法
yaxis
.
PercentIsolation
[
= 值
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
value
- 是长整型参数,指定图形线之间的图表高度的百分比。它必须是介于 0 到 10 之间的数字。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal