开发安全应用程序

以下控制器支持 IEC-62443-4-2 SL 1 安全认证。
IEC 62443-4-2 SL 1 认证控制器
控制器
固件版本
ControlLogix®
5590 控制器
38 或更高版本
重要提示:
如果启用,以下功能将导致控制器无法通过IEC-62443-4-2 SL 1安全认证:
  • OPC UA
  • 冗余结构
  • 可信插槽
  • 安全套接字对象
  • 保存/恢复图像远程部署
为帮助满足这些要求,必须使用本出版物和《配置系统安全功能用户手册》,出版号:SECURE-UM001。《配置系统安全功能用户手册》介绍了如何配置和使用
Rockwell Automation®
产品来提高工业自动化系统的安全性。
控制器接受适用于标签数据类型的所有值,用户程序负责指定有效范围并为这些范围执行有效性检查。控制器验证传入消息的语法、长度和格式。
安全附加资源
资源
说明
Security Design Guide Reference Manual,出版号:SECURE-RM001
指导用户如何进行漏洞评估、在安全系统中实施
Rockwell Automation®
产品、强化控制系统、管理用户访问和处理设备。
Logix 5000 Controllers Security Programming Manual,出版号:1756-PM016
介绍如何为
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序配置安全性,并说明如何为您的逻辑和项目配置源代码保护。
《CIP 安全性应用技术指南》,出版号 SECURE-AT001
介绍如何规划实施支持
CIP Security™
协议的
Rockwell Automation®
系统。
Converged Plantwide Ethernet (CPwE) Design and Implementation Guide,出版号 ENET-TD001
定义以制造为中心的参考架构,以帮助加快标准联网技术的成功部署以及制造网络与企业/业务网络的融合。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal