配置用户自定义主要故障

要基于应用中的条件挂起(关闭)控制器,应创建用户自定义主要故障。对于用户自定义主要故障:
  • 故障类型 = 4。
  • 可为故障代码定义一个值。选择 990 至 999 之间的值。这些代码为用户自定义故障而保留。
  • 控制器处理该故障的方式与处理其他主要故障相同:
  • 控制器切换为“编程”模式并停止运行逻辑。输出被设置为其配置状态或故障模式值。
要创建用户自定义主要故障,请执行以下操作:
  1. 为程序创建故障例程。
  2. 配置程序以使用故障例程。
  3. 跳转至故障例程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal