禁用控制器 USB 端口

对于版本 32 或更高版本的
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,可使用带有 THIS 路径的
CIP™
通用 MSG 来执行此选项。
对于版本 32 或更高版本的
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,可使用带有 THIS 路径的
CIP™
通用 MSG 来执行此选项。
对于
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,可使用带有 THIS 路径的
CIP™
通用 MSG 来执行此选项。
  1. 将 MSG 指令添加到程序中。
    该消息仅需执行一次,而无需在每次程序扫描时重复执行。
    重要提示:
    如果控制器开关处于“运行”模式或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项,则无法将 MSG 指令添加到程序中。
  2. 如下表所述,配置 Message Configuration 对话框中的 Configuration 标签。
    下图显示了如何在 Logix Designer 中配置禁用控制器 USB 端口的 MSG 指令。
    重要提示:
    这些数值以特定方式存储在控制器的非易失性存储器中,使得控制器每次上电时无需通过 MSG 指令重新执行配置。
    禁用 USB 端口
    字段
    说明
    消息类型
    CIP 通用
    服务类型
    设置单个属性
    实例
    1
    类别
    33a
    属性
    4
    源元素
    SINT 数据类型的控制器标签。
    在此示例中,Source Element 名为 Port_Configuration。
    源长度
    1
  3. 配置 Communication 选项卡以使用 THIS 路径。
    重要提示:
    指向 THIS 的消息必须为未连接消息。
    下图显示为如何在 Logix Designer 中配置禁用控制器 USB 端口的通信路径的示例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal