控制器日志记录

控制器日志存储各种安全相关事件,这些事件可写入存储卡或通过
FactoryTalk® AssetCentre
或第三方 syslog 收集器访问。其中一些事件为 Logix Designer 应用程序请求错误、控制系统事件、备份/恢复事件和配置更改。
有关访问控制器日志的更多信息,请参见《Logix 5000 控制器信息与状态编程手册》,出版号:1756-PM015。
为实现更可靠的日志记录并防止日志循环覆盖,请使用
FactoryTalk® AssetCentre
syslog 收集器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal