通过 FactoryTalk Linx 禁用 CIP 安全端口

要通过
FactoryTalk® Linx
禁用
CIP Security™
端口,请完成以下操作:
  1. 如果未启用
    FactoryTalk® Linx
    中的 Device Configuration 菜单,则转到 Advanced Settings 对话框,并选中 Enable Device Configuration 复选框。
    下图显示了在 FactoryTalk Linx 中如何启用/禁用设备配置。
  2. 在 Device Configuration 菜单中,单击 CIP Security 选项卡,然后选中 Disable CIP Security (Port 2221) 复选框。
    下图显示了在何处禁用 FactoryTalk Linx 端口的 CIP Security。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal