控制器以太网端口

您可使用
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序禁用控制器以太网端口。
重要提示:
记住以下几点:
  • 对于具有两个以太网端口的控制器,无论控制器使用双 IP 模式还是线性/DLR 模式,均可禁用其中任意一个以太网端口。
  • 禁用端口后,将失去通过控制器以太网端口建立的所有连接。
  • 如果控制器开关处于运行模式或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项,则无法禁用以太网端口。
每当在控制器上发生以下任一操作后,以太网端口返回到默认设置:
  • 1 级复位
  • 2 级复位
  • 已下载新项目 - 在这种情况下,新项目中的设置会生效。
  • 已清除控制器中的程序 - 出现以下示例情况时会清除控制器中的程序:
    • 发生不可恢复的严重故障。
    • 执行固件更新。
端口返回到默认设置后,必须重新配置设置来禁用以太网端口。
有两种方法可禁用以太网端口:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal