CIP 桥接控制

CIP™
通过桥接控制,可以控制物理通信接口和背板之间的通信流量。
工业控制系统 (ICS) 中的设备可能涉及多个网络接口。在罗克韦尔自动化设备的背板和通信端口上使用通用工业协议 (
CIP™
) 有助于实现物理网络分段。对于
EtherNet/IP™
接口,可使用
CIP™
在两个独立的物理以太网网络之间提供数据桥接。
CIP Security™
通信模块和嵌入式
EtherNet/IP™
接口可根据设备特定的策略分析、允许或拒绝网络通信。可使用
CIP™
桥接来帮助防止发生意外数据流,特别是来自系统非安全部分的数据流,以确保系统的各个部分安全。
有关详细信息,请参见《CIP Security 在罗克韦尔自动化产品中的应用技术》,出版号:SECURE-AT001。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal