隐私方面

如果配置了相应设置,控制器可以收集以下个人数据,用于记录用户活动:
  • 用户名 (全名和域名)
  • 工作站名称
  • FactoryTalk®
    ID
默认情况下,系统仅收集必要的个人数据,且不记录任何个人数据。
重要提示:
控制器的通用编程功能允许您通过连接其他设备和系统,为实现任意目的而编程收集个人数据。您有责任保护为您的应用程序而收集到的个人数据。

数据保护

下列方法可通过受限访问保护控制器存储的个人数据:
  • CIP Security™
    — 要实施
    CIP Security™
    ,请参见《罗克韦尔自动化产品的 CIP 安全应用技术》,SECURE-AT001。
  • FactoryTalk® Security
    — 要配置
    FactoryTalk® Security
    权限,请参见《配置系统安全功能 用户手册》,SECURE-UM001。

数据删除

个人数据可由控制器存储在以下位置:
  • 控制器的内部存储器。控制器的圆形缓冲区仅在控制器内保留有限数量的数据。
  • 外部存储卡,仅当记录配置为写入卡上的文本文件时
重要提示:
由外部软件提取的数据由相应的软件负责。
可使用以下方法删除个人数据:
  • 在控制器上执行出厂复位,从内部存储器中删除数据。
  • 访问存储卡上的文本文件并删除个人数据。
重要提示:
控制器不具备安全复位功能,无法恢复删除的数据。为解决数据恢复方面的关键安全问题,建议在设备退役时进行物理销毁。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal