系统完整性要求

系统完整性要求
安全组件
须满足 IEC-62443-4-2 SL 1
详细信息
FactoryTalk® AssetCentre
软件
是
FactoryTalk® AssetCentre
服务器集中跟踪和管理配置变更,并可根据
FactoryTalk® Security
设置限制进行修改的人员权限。此服务器功能有助于诊断和排除故障,并减少生产资产的维护时间。
配置设备监视器 - 更改控制器的检测操作。
有关更多信息,请参见《配置系统安全功能用户手册》,出版号:SECURE-UM001。
FactoryTalk® Security
软件
ControlFLASH Plus®
软件
是
使用
ControlFLASH Plus®
软件更新控制器固件。
数字签名的固件文件具有 .DMK(设备管理工具包)扩展名。
ControlFLASH™
软件验证 DMK 文件的来源,并在下载到设备之前验证文件。
Studio 5000 Logix Designer®
应用
是
您可以生成用户自定义指令签名。此签名密封(加密)用户自定义指令以帮助防止修改。
控制器固件更新
是
为满足 IEC-62443-4-2 SL 1 安全要求,必须使用经认证的控制器固件版本。我们建议您使用固件的最新版本。
控制器设计为:
  • 当模式开关处于 RUN 位置时,您无法更新固件。
  • 在固件更新过程中,您无法使控制器联机。
CIP™
桥接控制
可能需要保持网络分段。
CIP™
桥接控制可用于隔离安全和非安全通信。
有关详细信息,请参见CIP 桥接控制。
用户自定义主要控制器故障
可能需要基于系统设计、威胁模型和风险评估。
如果应用要求发生除控制器已监视的故障之外的主要故障,请定义具有主要故障的预定状态,以便输出关闭。
有关详细信息,请参见《配置用户自定义主要故障》。
(仅支持安全功能的控制器)。安全签名
是,适用于 SIL 2 或 SIL 3 配置。
支持安全功能的控制器使用安全签名来验证安全应用项目的完整性。必须在 SIL 2/PLd 或 SIL 3/PLe 支持安全功能的控制器上应用安全签名,以便在安全应用项目中执行自动背景完整性检查。我们建议您在审计期间或疑似篡改时,将安全签名记录和存储在单独的位置,以验证其完整性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal