受限数据流要求

受限数据流要求
安全组件
须满足 IEC-62443-4-2 SL 1
详细信息
CIP Security™
是
使用
FactoryTalk® Policy Manager
软件定义区域和导管。
有关更多信息,请参见《CIP Security 在罗克韦尔自动化产品中的应用技术》,SECURE-AT001。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal