控制器网页默认设置

以下是控制器网页的默认设置:
  • 控制器固件版本 32 或更低版本的网页已启用。在控制器恢复默认设置后,您必须重新配置相关设置以禁用控制器网页。
  • 控制器固件版本 33 或更高版本的网页已禁用。在控制器恢复默认设置后,您必须重新配置相关设置以启用控制器网页。
以下是控制器网页的默认设置:
  • 控制器固件版本 32 或更低版本的网页已启用。在控制器恢复默认设置后,您必须重新配置相关设置以禁用控制器网页。
  • 控制器固件版本 33 或更高版本的网页已禁用。在控制器恢复默认设置后,您必须重新配置相关设置以启用控制器网页。
控制器网页默认处于禁用状态。在控制器恢复默认设置后,您必须重新配置相关设置才能启用控制器网页。
在以下情况下,控制器网页将返回默认设置:
  • Studio 5000 Logix Designer®
    应用程序所有版本的 1 级复位。
  • Studio 5000 Logix Designer®
    应用程序所有版本的 2 级复位。
    重要提示:
    当您在不复位的情况下将控制器固件更新到版本 33 或更高版本时,控制器会保留之前的控制器网页配置(启用网页)并且不会自动更改为版本 33 的默认设置(禁用网页)。
    重要提示:
    当您在不复位的情况下将控制器固件更新到版本 33 或更高版本时,控制器会保留之前的控制器网页配置(启用网页)并且不会自动更改为版本 33 的默认设置(禁用网页)。
当在控制器上发生以下操作后,控制器网页的设置会发生更改:
  • 已下载新项目 - 在这种情况下,新项目中的设置会生效。
  • 当控制器接收到配置消息时,它从配置消息中获取设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal