识别和授权要求

识别和授权要求
安全组件
须满足 IEC-62443-4-2 SL 1
详细信息
FactoryTalk® Security
软件
Studio 5000 Logix Designer®
应用
是
配置
FactoryTalk® Security
以定义策略、用户组和其他权限集。
  • Logix Designer 应用程序根据
    FactoryTalk® Security
    为软件验证用户提供的访问策略实施策略。一旦通过身份验证,Logix Designer 应用程序将充当您的控制器接口。这适用于到控制器的所有受保护
    CIP™
    通信,无论是来自以太网、背板还是 USB。
  • FactoryTalk Services 平台提供功能访问控制,以管理用户对产品功能的访问,例如控制器下载、项目导入、项目创建和固件更新。
详情参见《配置系统安全功能用户手册》,出版号:SECURE-UM001。
(仅支持安全功能的控制器)。生成和删除安全签名的访问控制
可能需要基于系统设计、威胁模型和风险评估。
配置
FactoryTalk® Security
以限制生成和删除安全签名的访问。
要配置 FactoryTalk Security 权限,请参见《配置系统安全功能用户手册》,SECURE-UM001。
(仅支持安全功能的控制器)。安全锁定和安全解锁操作的访问控制
可能需要基于系统设计、威胁模型和风险评估。
配置
FactoryTalk® Security
以限制对安全锁定和安全解锁操作的访问。
要配置 FactoryTalk Security 权限,请参见《配置系统安全功能用户手册》,SECURE-UM001。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal