通过 CIP 通用 MSG 指令禁用 CIP 安全端口

要通过
CIP™
通用 MSG 指令禁用
CIP Security™
端口,请完成以下操作。
重要提示: 此程序禁用
CIP Security™
端口。要重新启用端口,您必须使用控制器复位按钮执行 2 级复位,将控制器恢复到出厂默认值。有关详细信息,请参见 2 级复位。
您无法使用该 MSG 指令禁用另一控制器上的
CIP Security™
端口。该消息仅需执行一次,无需在每次程序扫描时都执行。
  1. 创建一个具有 SINT[9] 数据类型的控制器标签。在本例中,控制器标签名为 CIPSEC_DISABLE,且必须与下图保持一致。
    下图显示了用于在 Logix Designer 中禁用控制器 CIP 安全端口的示例标签。
    启用 MSG 指令前,需考虑以下几点:
    • 元素 CIPSEC_DISABLE[4] 负责禁用 UDP 端口 2221 和
      EtherNet/IP™
      over DTLS,传输类 0/1。
    • 元素 CIPSEC_DISABLE[8] 负责禁用 TCP 端口 2221 和
      EtherNet/IP™
      over TLS、UCMM,传输类 3。
    • 要禁用控制器 CIP Security 端口,Source Element CIPSEC_DISABLE 的 SINT 数组中的元素 CIPSEC_DISABLE[4] 和 CIPSEC_DISABLE[8] 必须为 0。
  2. 将 MSG 指令添加到程序中。
    重要提示:
    如果控制器开关处于运行模式或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项,则无法将 MSG 指令添加到程序中。
  3. 如下表所述,配置 Message Configuration 对话框中的 Configuration 标签。
    下图显示了如何在 Logix Designer 中配置禁用控制器 CIP 安全端口的 MSG 指令。
    禁用 CIP 安全端口
    字段
    说明
    消息类型
    CIP 通用
    服务类型
    自定义
    服务代码
    4c
    实例
    1
    类别
    f5
    属性
    0
    源元素
    SINT[9] 数据类型的控制器标签。
    这是您先前创建的控制器标签。
    源长度
    9
  4. 配置 Communication 选项卡以使用 THIS 路径。
    重要提示:
    指向 THIS 的消息必须为未连接消息。
    下图显示了如何在 Logix Designer 中配置禁用控制器 CIP 安全端口的路径。
  5. 在控制器上循环上电,使配置生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal