组件跟踪

在 Controller Properties 对话框的 Security 选项卡上,通过组件跟踪可确定是否更改了跟踪的例程、用户自定义指令、I/O 模块和常量标签。
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序创建一个跟踪状态值来指示所有组件的当前状态。
有关组件跟踪的详细信息,请参见 《Logix 5000 控制器信息和状态编程手册》,出版号 1756-PM015)。
跟踪状态值
下图显示了 Tracked State Value 在 Logix Designer 中的 Controller Properties 上的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal