更改检测

在控制器属性的 Security 选项卡上,Change Detection 功能可跟踪控制器的变更,并在发生监视更改时生成审核值。
有关更改检测的详细信息,请参阅《Logix 5000 控制器信息与状态编程手册》,出版号:1756-PM015。
更改检测
下图显示了 Logix Designer 中 Controller Properties 的 Change Detection 部分。

Changes to Detect

单击 Configure,打开 Configure Changes to Detect 对话框。我们建议跟踪标准控制器的以下更改。默认情况下,所有事件类型都会导致审核值变化,从而产生默认值 0xFFFFFFFFFFFFFFFF。
  • 项目存储到可可移动介质中
  • 在线编辑修改了控制器程序
  • 处理已提交
  • SFC 强制已启用
  • SFC 强制已禁用
  • SFS 强制已删除
  • SFC 元素的强制赋值已更改
  • I/O 强制已启用
  • I/O 强制已禁用
  • I/O 强制已删除
  • I/O 强制已修改
  • 尝试更新固件
  • 尝试从可移动介质更新固件
  • 远程模式更改
  • 控制器开关模式更改
  • 发生主要故障
  • 所有主要故障已清除
  • 所有主要故障已通过控制器开关清除
  • 任务属性已修改
  • 程序属性已修改
  • 可移动介质已删除
  • 可移动介质已插入
  • 常量标签值已更改
  • 多个常量标签值已更改
  • 常量标签属性已清除
  • 常量标签属性已设置
  • 自定义日志条目已添加
  • 关联受到影响
  • 报警日志值已清除
  • 参数连接已修改
  • 端口配置已更改
默认情况下,所有事件类型均可导致审核值更改,使得默认值变为:0xFFFFFFFFFFFFFFFF。

审核值

是在将项目下载到控制器或从存储设备加载时生成的唯一值。该值在事件发生变更时更新。一些事件始终会导致审核值更改,而其他事件可在 Configure Changes to Detect 对话框中进行选择。当控制器脱机时,Audit Value 框为空白。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal