通过控制器属性禁用控制器网页

您可以通过以下任一方式禁用控制器网页:
  • 若控制器网页已启用,请清除控制器属性 Security 选项卡中的 Enable Controller Web Pages 复选框以禁用该网页。
    下图显示了如何通过 Logix Designer 属性对话框启用和禁用控制器网页。
    重要提示:
    在版本 36 或更高版本中,使用保存/恢复功能时,将 Enable Controller Web Pages 复选框的状态会保存至内存卡,并可从内存卡恢复。
    先前版本将保持从内存卡恢复之前应用到控制器的 Enable Controller Web Pages 复选框的状态。
    重要提示:
    在版本 36 或更高版本中,使用保存/恢复功能时,将 Enable Controller Web Pages 复选框的状态会保存至内存卡,并可从内存卡恢复。
    先前版本将保持从内存卡恢复之前应用到控制器的 Enable Controller Web Pages 复选框的状态。
    重要提示:
    使用保存/恢复功能时,将 Enable Controller Web Pages 复选框的状态会保存至内存卡,并可从内存卡恢复。
  • 对于
    CIP Security™
    应用程序,您还可以使用
    FactoryTalk® Policy Manager
    禁用网页(这会覆盖控制器属性复选框)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal