资源可用性要求

资源可用性要求
安全组件
须满足 IEC‑62443-4-2 SL 1
详细信息
FactoryTalk® AssetCentre
软件
是
配置和使用以下内容:
  • 资产库存
  • 控制系统备份
  • 灾难恢复
详情参见《系统安全功能配置用户手册》,出版号 SECURE-UM001。
UPS
是
为您自己的 UPS 提供单独的电池单元和冗余电源。
应合理配置 UPS,以确保系统获得稳定支持,并为服务器和工作站提供充足电力以完成正常关机流程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal