通过 CIP 通用 MSG 指令管理控制器网页

使用
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序时,可使用 CIP 通用 MSG 来禁用或启用控制器网页。

通过 CIP 通用 MSG 指令禁用控制器网页

重要提示:
如果您使用
FactoryTalk® Policy Manager
禁用
CIP Security™
应用程序中的网页,则
CIP™
通用自发消息将会覆盖
FactoryTalk® Policy Manager
设置。
  1. 将 MSG 指令添加到程序中。
    重要提示:
    如果控制器开关处于运行模式或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项,则无法将 MSG 指令添加到程序中。
  2. 如下表所述,配置 Message Configuration 对话框中的 Configuration 表:
    下图显示了如何配置 MSG 上的“配置”以禁用 Logix Designer 中的控制器网页。
    禁用网页
    字段
    说明
    消息类型
    CIP 通用
    服务类型
    自定义
    服务代码
    4c
    实例
    1
    1 表示线性/DLR 模式
    2 表示双 IP 模式
    1 表示线性/DLR 模式
    2 表示双 IP 模式
    类别
    f5
    属性
    0
    源元素
    SINT[5] 数据类型的控制器标签。
    在该示例中,控制器标签名为 WP_Disable,且必须和下图相匹配。
    下图显示了如何配置 MSG 中的标签以禁用 Logix Designer 中的控制器网页。
    重要信息
    :Logix Designer 应用程序项目中的 Source Element 标签必须与图中所示的值匹配。如果使用的值与所示的值不匹配,则不会禁用控制器网页。
    源长度
    5
  3. 配置 Communication 选项卡以使用 THIS 路径。
    重要提示:
    指向 THIS 的消息必须为未连接消息。
    下图显示了如何配置 MSG 上的通信以禁用 Logix Designer 中的控制器网页。

通过 CIP 通用 MSG 指令启用控制器网页

  1. 将 MSG 指令添加到程序中。
    重要提示:
    如果控制器开关处于运行模式或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项,则无法将 MSG 指令添加到程序中。
  2. 如下表所述,配置 Message Configuration 对话框中的 Configuration 表:
    下图显示了如何配置 MSG 上的“配置”以启用 Logix Designer 中的控制器网页。
    启用网页
    字段
    说明
    消息类型
    CIP 通用
    服务类型
    自定义
    服务代码
    4c
    实例
    1
    1 表示线性/DLR 模式
    2 表示双 IP 模式
    1 表示线性/DLR 模式
    2 表示双 IP 模式
    类别
    f5
    属性
    0
    源元素
    SINT[5] 数据类型的控制器标签。
    在该示例中,控制器标签名为 WP_Enable,且必须和下图相匹配。
    下图显示了如何配置 MSG 上的标签以启用 Logix Designer 中的控制器网页。
    重要信息
    :Logix Designer 应用程序项目中的 Source Element 标签必须与图中所示的值匹配。如果使用的值与所示的值不匹配,则不会启用控制器网页。
    源长度
    5
  3. 在 Communication 选项卡上,配置至 THIS 的路径。
    重要提示:
    指向 THIS 的消息必须为未连接消息。
    下图显示了如何配置 MSG 上的通信以启用 Logix Designer 中的控制器网页。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal