禁用控制器内存卡

对于版本 32 或更高版本的
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,可使用带有 THIS 路径的
CIP™
通用 MSG 来执行此选项。
对于版本 32 或更高版本的
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,可使用带有 THIS 路径的
CIP™
通用 MSG 来执行此选项。
对于
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,可使用带有 THIS 路径的
CIP™
通用 MSG 来执行此选项。
重要提示:
记住以下几点:
  • 内存卡只有在给自身发信息的情况下才能被禁用。
  • 一旦内存卡插槽被禁用,您将失去与插入插槽中的内存卡通信的所有能力。包括任何诊断信息。
  1. 将 MSG 指令添加到程序中。该消息仅需执行一次,而无需在每次程序扫描时重复执行。
    重要提示:
    如果控制器开关处于运行模式或
    FactoryTalk® Security
    设置禁止该编辑选项,则无法将 MSG 指令添加到程序中。
  2. 如下表所述,配置 Message Configuration 对话框中的 Configuration 标签。
    下图显示了如何配置 MSG 上的“配置”以禁用 Logix Designer 中的控制器 SD 卡。
    重要提示:
    这些数值以特定方式存储在控制器的非易失性存储器中,使得控制器每次上电时无需通过 MSG 指令重新执行配置。
    禁用内存卡
    字段
    说明
    消息类型
    CIP 通用
    服务类型
    设置单个属性
    实例
    1
    类别
    3a4
    属性
    4
    源元素
    SINT Array 的控制器标签。
    Source Element 标签数据:
    • 0 = 启用内存卡
    • 1 = 禁用内存卡
    在此示例中,Source Element 名为 src_array。
    源长度
    1
  3. 配置 Communication 选项卡以使用 THIS 路径。
    重要提示:
    指向 THIS 的消息必须为未连接消息。
    下图显示了如何在 Logix Designer 中配置 MSG 指令通信路径来禁用控制器的 SD 卡。
  4. 启用 MSG 指令前,确保 Source Element 标签值为 1。
    重要提示:
    内存卡被禁用后,您可以重新启用它。
    要重新启用内存卡,需完成在该部分所给出的步骤。在启用 MSG 指令前,需确保 Source Element 标签值的相应位为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal