Pen 对象

Pens 集合的成员。
Pen 对象代表趋势图上的笔。它是 Pens 集合的成员。
可通过使用 Pen 对象属性或“趋势属性”对话框上的“笔”选项卡来设置笔。
使用 Pens 集合的
Item
方法可以获取对 Pen 对象的引用。
Pen 对象支持以下属性:
Pen 对象支持以下方法:
Pen 对象支持以下常量:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal