Pen 对象的 Visible 属性

返回或设置一个值,该值确定笔的线条是否可见。读/写。布尔型。
语法
pen
.
Visible
[
= 状态
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。在图形中显示笔的线条
  • False
    。不显示笔的线条
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal