GetSpecifiedValue 方法

返回在给定时间值栏显示的值。
语法
pen
.
GetSpecifiedValue
(
时间, TimeMS
)
(变量)
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
时间
- 是一个日期类型的参数,指定值栏位置的时间和日期。
TimeMS
- 是一个长整型的参数,用于指定与时间的毫秒偏移量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal