EngineeringUnits 属性

返回或设置笔代表的工程单位,例如:每分钟转数、加仑、每秒英尺数,或度数。读/写。字符串。
如果 DisplayLineLegend 属性为 True,则工程单位可以作为线条图例的一部分显示在趋势图表上,但不会产生其他影响。
如果 RuntimeAttributesEnabled 属性设置为 rstEnableEditLegend,通过单击画面,操作员可以在运行时更改工程单位。
语法
pen
.
EngineeringUnits
[
= 字符串
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
字符串
- 是一个字符串类型的参数,用于指定工程单位。
图表示例
tx_LineLegend
在“趋势属性”的“画面”选项卡上设置线条图例选项。
在运行时双击线条图例,可以打开“笔”选项卡。(必须在“运行时”选项卡上选中该选项。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal