Min 属性

返回或设置笔的最小值。读/写。单精度。
语法
pen
.
Max
[
= 值
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
值
- 是一个单精度类型的参数,指定笔的最小值。它是单精度浮点值。
备注
范围属性只控制数据的显示。对于超过指定最大值的数据值,将不会有任何类型的报警或错误发生。
如何使用范围属性(Min 和 Max)取决于 YAxis 对象的 MinMaxOption 和 ScalingOption 属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal