LinkData 属性

返回或设置将对象实例化时是否从源数据条目中读取笔的描述、单位、最小值和最大值。读/写。布尔型。
启用 LinkData 后,相应的笔属性(描述、单位、最小值和最大值)为只读。
语法
pen
.
LinkData
[
= 状态
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。从源数据条目读取笔属性。
  • False
    。使用在“趋势属性”对话框的“笔”选项卡中配置的笔属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal