LogScale 属性

返回或设置笔是否采用以 10 为底的对数刻度进行显示。读/写。布尔型。
此属性仅适用于标准图表样式。启用该属性后,将忽略 YAxis 对象的 NumGridLines、NumMinorGridLines、和 ScaleAsPercent 属性。
语法
pen
.
LogScale
[
= 状态
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。采用以 10 为底的对数刻度显示笔。
  • False
    。显示具有实际值的笔。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal