示例:Description 属性

Private Sub DescribeLine() ' Set the description for a pen Trend1.Pens.Item(1).Description = "Temp" ' Make the chart show the line legend. Trend1.DisplayLineLegend = True End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal