UpperBoundPenIndex 属性

返回或设置用于阴影的上界笔的编号。读/写。整型。
为所定义的笔选择上界笔时,两支笔之间的区域在交叉时会以阴影显示。
语法
pen
.
UpperBoundPenIndex
[
= value
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
value
- 是一个整型参数,指定上界笔的编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal