Error 属性

返回或设置指示笔是否处于错误状态的值。读/写。布尔型。
例如,当笔因通信错误而处于错误状态时,会将笔的当前值视为无效,且不会绘制该值。在 Error 属性被设置为 FALSE,或该笔的当前值属性复位之前,绘制不会重新开始。
语法
pen
.
Error
[
= 状态
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或对 Pen 对象求值的表达式。
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
状态 -
是布尔类型的参数,可以设置为下列值之一:
  • True
    。笔处于错误状态。不能绘制笔值。
  • False
    。笔没有处于错误状态。正常绘制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal