Color 属性

返回或设置趋势图表上笔线条的颜色。读/写。OLE_COLOR。
OLE_COLOR 是类型定义,将解析为长整型。
如果将 RuntimeAttributesEnabled 属性设置为 rstEnableEditLegend,则操作员可以在运行时通过单击线条图例上的颜色框来更改线条的颜色。
语法
pen
.
Color
[
= value
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
value
- 是一个 RGB 颜色值,是枚举类型 RSTcolor 的一个成员。
图表示例
tx_LineLegend
在“趋势属性”的“画面”选项卡上设置线条图例选项。
在运行时双击线条图例,可以打开“笔”选项卡。(必须在“运行时”选项卡上选中该选项。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal