Marker 属性

返回或设置标记每个数据点的符号。读/写。常量。
语法
pen
.
Marker
[
= 记号
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
记号
- 是一个 RSTpolyMarkers 类型的常量,指定在每个数据点处显示的记号。
备注
如果将 DataPointConnections 属性设置为 rstNotConnected,而 Marker 属性设置为 rstPolyNone(默认值),则图表将不显示任何数据。
以下为图表示例:
ebx_-320974748 (2)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal