示例:Pen 对象的 Visible 属性

Private Sub HideShowPen1() If Trend1.Pens.Item(1).Visible Then Trend1.Pens.Item(1).Visible = False Else Trend1.Pens.Item(1).Visible = True End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal