Style 属性

返回或设置笔的线条样式。读/写。常量。
线条样式仅适用于宽度为 1 的线条。更宽的线条始终为纯色。
语法
pen
.
Style
[
= lineStyle
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
lineStyle
- 是一个 RSTlineStyles 类型的常量,指定笔的线条的绘制样式。
备注
Visual Basic5 提供了快速列表功能,能够显示可能出现在插入点的线条样式列表,如
My Pen.Style =
如果您将插入点放在 = 符号之后,并按下 Ctrl 和空格键,则会出现线条样式列表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal