Description 属性(Trend 对象)

返回或设置趋势图表上笔的文字描述。读/写。字符串。
如果 DisplayLineLegend 属性为 True,则描述可以作为线条图例中的笔标题显示在图表上。
语法
pen
.
Description
[
= 文本
]
其中
pen
- 是一个 Pen 对象,或是一个对 Pen 对象求值的表达式。
文本
- 是一个用于描述笔的字符串类型参数。
备注
如果将 RuntimeAttributesEnabled 属性设置为 rstEnableEditLegend,操作员可通过双击线条图例中的描述,在运行时更改描述。
图表示例
tx_LineLegend
在“趋势属性”的“画面”选项卡上设置线条图例选项。
在运行时双击线条图例,可以打开“笔”选项卡。(必须在“运行时”选项卡上选中该选项。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal