FactoryTalk View Site Edition Client

FactoryTalk View
Site Edition Client 提供了一个可运行于远程客户端计算机的完全实时操作环境。用户可以使用该客户端执行以下操作:
  • 同时从多个服务器加载和查看多个图形画面以及与它们交互。
  • 执行报警管理。
  • 查看实时和历史趋势。
  • 调整设置点。
  • 启动和停止任意服务器上的组件。
  • 提供安全的操作环境。
当由多个用户运行一个
FactoryTalk View
网络分布式应用程序时,在单用户环境中合适的行为在多用户环境中不一定仍然合适。例如,如果同时在多个客户端上运行的图形画面具有一个可以关闭衍生标签文件的关闭宏,当在某个客户端上关闭该画面时,关闭宏会关闭衍生标签文件。因为衍生标签文件存放于服务器上,所以此操作会影响其他客户端上的画面。
要设置
FactoryTalk View
Site Edition Client,可使用
FactoryTalk View
Site Edition Client 向导创建配置文件。配置
FactoryTalk View
Site Edition Client 时无需运行 HMI 服务器。
配置文件定义运行时客户端。其扩展名为
.cli
。其中的信息包括客户端要连接到的
FactoryTalk View SE
应用程序的名称、连接建立后将要启动的组件以及客户端的运行时属性和行为。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal