从 SE Client 连接到 HMI 服务器

从
FactoryTalk View SE
Client 连接到 HMI 服务器时需要以下前提条件:
  • 客户端和服务器激活许可证必须已安装并且可用
  • 客户端(远程)机器上必须具有
    FactoryTalk View SE
    Client 配置文件
  • 服务器上必须已经安装
    FactoryTalk View SE
    应用程序
  • FactoryTalk Directory 必须已配置并且可用
  • 登录用户必须位于
    FactoryTalk View
    运行时安全帐户列表中
  • 登录用户必须被允许在
    FactoryTalk View SE
    Client 中运行应用程序
安装
FactoryTalk View SE
软件时,将
所有用户
帐户自动添加到
FactoryTalk View SE
运行时安全用户帐户列表中。这为所有用户提供了在运行时对
FactoryTalk View SE
应用程序的完全访问权限,且不需要登录。
如果已使用 FactoryTalk Security 在 FactoryTalk Directory 的应用程序上应用其他安全设置,必须满足以下额外条件:
  • 必须在 FactoryTalk Security 中将用户设置为具有打开和运行客户端所需的权限
  • 必须将尝试登录的用户添加到客户端想要登录到的应用程序的
    FactoryTalk View
    运行时用户帐户列表下,并且必须对该用户授予适当的 FactoryTalk Security 权限
如果验证失败,将向用户显示一条消息,用户可以选择取消尝试连接到 HMI 服务器上的应用程序,或者尝试手动登录。如果这些用户选择重试登录,则会显示“
FactoryTalk View
登录”对话框。
小贴士:
如果 Windows 关联用户尝试登录,则必须提供域名和用户名;如果 Windows 关联用户与 Windows 桌面用户不在同一域中,则使用以下语法:
domainName\userName
要从 SE Client 连接到服务器,请执行以下操作之一:
  • 双击
    FactoryTalk View SE
    Client .cli 文件。
  • 在
    FactoryTalk View
    Site Edition Client 向导中,运行客户端配置文件。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中,单击
    工具
    >
    启动 SE Client
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中,单击工具栏上的
    启动
    FactoryTalk View SE
    Client
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal