创建 SE Client

FactoryTalk View SE
Client 向导用于创建客户端配置。可随时单击另一选项卡,返回该页面编辑详细信息。
要创建 SE Client:
  1. 在主页上,单击
    创建客户端文件
    。
  2. 在
    文件名和位置
    页面上,键入配置文件的名称并指定其存储位置,然后单击
    继续
    。
  3. 在
    启动组件
    页面上,指定客户端将连接的应用程序的设置。
  4. 要设置以下高级设置,单击
    高级
    。
    • 客户端窗口属性
    • 安全和调试
    • 导航跟踪、屏幕键盘等其他选项。
  5. 要完成配置,请单击
    保存
    或
    运行
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal