优化在低速网络中对 HMI 工程文件的访问

FactoryTalk View SE
网络分布式应用程序中的 HMI 服务器可在运行时为连接到服务器的
FactoryTalk View SE
Client 提供工程文件,例如图形画面。如果 HMI 服务器和客户端通过低速网络进行连接(例如使用拨号连接),客户端在访问 HMI 工程文件时可能会出现问题。
为了避免此类问题,您可以在与客户端位于同一局域网 (LAN) 的备用服务器计算机上设置 HMI 工程文件。然后,在
FactoryTalk View SE
Client 向导中,当选择客户端配置将要连接的应用程序时,可以指定客户端从备选位置获取 HMI 工程文件。
这意味着客户端将从指定位置获取图形画面、全局对象、图像、参数文件、本地消息、宏以及客户端快捷键。但是,客户端将继续从 HMI 服务器获取配方、趋势快照和历史数据(趋势、报警和诊断)。
如果将
FactoryTalk View SE
Client 设置为从备选位置获取 HMI 工程文件,并且客户端无法连接到此位置或找到任何工程文件,则客户端将连接到 HMI 服务器直到备用连接可以恢复。
如果在备用服务器位置正被使用的时候添加、修改或移除 HMI 工程文件,则必须手动更新备选位置中的工程文件。一旦 HMI 服务器可提供更新的文件,客户端将连接到 HMI 服务器而非备选位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal