设置缓存文件的版本检查

在
FactoryTalk View SE
Client 中打开某个文件时(例如打开
FactoryTalk View
图形文件时),会将其从服务器复制到客户端硬盘的 Temporary Internet Files 目录中,然后再将其打开。如果再次打开该文件,将显示在客户端缓存的版本。如果服务器上具有更新版本的文件,会将其复制到客户端。
必须设置 Internet Explorer 的高速缓存行为以便于每次访问页面时,Internet Explorer 都会检查是否有所存网页的较新版本以确保使用最新的画面。
如果希望图形文件保持加载状态但不可见,例如,使 ActiveX 控件保持为运行状态,请对 Display 命令使用
/ZA
参数,或在“显示设置”对话框的“属性”选项卡中选择“总是更新”选项。
还可以在服务器与客户端断开连接时使用高速缓存的文件。
要设置缓存文件的版本检查:
  1. 在
    Internet Explorer
    中,单击
    工具
    >
    Internet 选项
    。
  2. 在
    常规
    选项卡的
    Internet 临时文件
    框中,单击
    设置
    。
  3. 在
    设置
    对话框的
    检查所存网页的较新版本
    部分中,单击
    每次访问此页时检查
    。
  4. 单击
    设置
    和
    Internet 选项
    对话框中的
    确定
    。
    小贴士:
    在 Internet Explorer 中,如果将
    检查所存网页的较新版本
    设置为“自动”默认设置,Internet Explorer 将不在有可用的新版本时更新 ActiveX 控件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal